Leave a message
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
您是否有多個涉及使用鏡頭的項目?在愛特蒙特光學了解可用於多種用途的不同鏡頭。
想要使用無限遠校正物鏡來拍攝影像嗎?您需要一個管透鏡才能做到這一點!了解愛特蒙特光學的原因和工作原理。
想了解更多關於顯微物鏡的知識嗎?了解愛特蒙特光學用於建立顯微物鏡的不同組件、關鍵概念和規格。
雷射擴束鏡對於降低功率密度、最小化遠距離光束直徑以及最小化聚焦雷射光斑尺寸至關重要。
Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.
不確定您的系統應該使用哪種類型的照明?在愛特蒙特光學上了解更多有關不同照明類型的優缺點的資訊。
為了了解漸暈,了解感測器尺寸、格式以及滾降和相對照明非常重要。如需了解更多信息,請訪問愛特蒙特光學。
在嚴苛的環境中擁有應用程式嗎?了解愛特蒙特光學的不同類型的加固:工業、入口保護和穩定性。
在小放大倍率下,遠心鏡頭可能變得相當大且重,因為這種放大倍率需要大的前置光學。在愛特蒙特光學了解更多。
假設許多雷射具有高斯分佈,了解高斯光束傳播對於預測雷射的實際性能至關重要。
Athermal optical systems are not prone to temperature changes in an environment. Learn more about the importance of having an athermal design at Edmund Optics.
Axicons can be used in a variety of different fields. Find out more about axicons and how to use them in applications at Edmund Optics.
對於鏡頭而言,f/# 是最重要的設定之一,因為它控制多個參數。了解愛特蒙特光學的 f/# 控制功能。
Learn how the shape factor of an aspheric lens effects its performance and when certain shape factors are the most advantageous.
想要了解如何在應用中將鏡頭擴展到其極限之外?在愛特蒙特光學了解有關墊片、墊片和焦距延長器的更多資訊。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information